This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:测试失败

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/848178/tmds181-testing-fail

器件型号:TMDS181

你(们)好  

客户使用 TMDS181 来设计产品。 当它们测试 HDMI 功能时、某些测试项目失败。 如何通过调整 TMDS181设计来优化它们?  谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、aggil、

    您能否共享器件的原理图和寄存器转储? 您可以通过电子邮件将其发送至 i-anyiam@ti.com。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭通过电子邮件解决的主题。 解决方案是为 HDMI2.0 (Reg0Bh[4:3])和2dB 去加重(reg0Ch[1:0])使用75至150 Ω 终端。

    此致、

    I.K.