This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E05U06:Micro SD 闪存卡的 ESD

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E101, TPD4E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/849528/tpd4e05u06-esd-for-micro-sd-flash-card

器件型号:TPD4E05U06
主题中讨论的其他器件:TPD4E101

ESD 团队、

您对使用 TPD4E05U06实现 Micro SD 闪存卡插槽保护有何看法?  我看到通常建议使用 TPD4E101、但客户在许多其他地方使用 TPD4E05U06、因此希望重复使用。  我比较了两者、它们接近。  TPD4E05U06是单向的。

谢谢、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 Micro SD、我不会看到使用它的问题、因为我认为信号只需要单向 ESD 二极管。