This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6507:TCA6507应用讨论

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/848042/tca6507-tca6507-application-discussion

器件型号:TCA6507

尊敬的先生:

客户设计的 TCA6507、并且存在一些与 I2C 设置相关的问题:

1. 能否让一个端口分别闪烁?  

2. 我能否单独控制一个端口的强度?

3.您能否提供编码指南?

非常感谢。

林志安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    每个端口可单独设置为关闭(高阻抗)、打开(设置指定的亮度)或设置为遵循配置的闪烁模式之一。 这可以通过写入选择寄存器(0x00 - 0x02)来完成。

    2、每个端口可被单独设定为 PWM0、PWM1、主器件强度、或者完全打开的最大强度。 这些设置的配置和相应寄存器值可在数据表的表8中找到。

    3.可在数据表的第8.5节中找到编程信息。 您想了解有关 I2C 通信的更多信息、或所需 LED 功能所需的寄存器配置吗?

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    例如、我们可以将淡入时间设置为以下两个表。

    我们想知道、C7或 C6等所有位都可以单独设置为0~F 吗? 或者、同一组中的所有 IO 只能设置为相同的值。 谢谢。

     



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我不确定我是否完全理解您的问题。 将通过 Select2寄存器(0x00 - 0x02)在 Select0上对各个端口进行控制。 使用这三个寄存器、您可以选择一个特定的端口来使用 Bank1的淡出参数、例如。 其他寄存器不控制单个端口、而是控制端口可以设置的一系列配置。  

    例如、如果淡出寄存器设置为0x0000 0100、则 BANK0配置为即时开启(0ms 淡入)、BANK1配置为256ms 淡入。 然后、如果选择寄存器2-0设置为以下值:

    SELECT2:0x0000 0011

    select1:0x0000 0011

    Select0:0x0000 0010

    端口0 (使用位0)将配置为与  BANK0 (瞬时开启)的强度特性闪烁。  

    端口1 (使用位1)将配置为与  组1的强度特性(256ms 淡入)闪烁。  

    所有其他 LED 将熄灭。

    可从数据表的表8中找到选择配置:

    但愿这对您有所帮助。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Eric