This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1781-Q1 RS485负载端接

Guru**** 2930530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/848105/sn65hvd1781-q1-rs485-load-termination

尊敬的团队、我有 与 RS485终端相关的问题。 我们的要求是收发器应在环路总端接的最小值为40欧姆时检测信号。 但在数据表中提到54至60欧姆。 收发器是否支持40欧姆环路端接值? 或者需要任何支持40欧姆最小环路电阻所需的附加电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srinivasan、

    RS-485收发器可用于不同的终端。 不过、尽管如此、由于40Ohm 负载大于54/60Ohm、因此 diver 输出电压可能无法达到与数据表中的规格相同的水平。 在精心设计的系统中、这不应成为问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao L 先生、您好!

    感谢您的反馈,

    我们需要3个节点端接点 i、e 总环路端接为40欧姆。 是否有任何应用手册,设计指南将对我更有帮助,以便设计一个可靠的系统  

    谢谢、此致

    Srinivasan Elumalai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srinivasan、

    在这3个节点中、应正确端接两个最远端、而将第三个节点视为存根。 您可以参阅此应用手册(第3页的第6节)、详细了解端接、存根长度等

    www.ti.com/.../slla272c.pdf

    如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao