This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230EVM:关于 SigCon architect 配置文件

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF230EVM, DS250DF230, DS250DF210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/847813/ds250df230evm-about-sigcon-architect-profile-file

器件型号:DS250DF230EVM
主题中讨论的其他器件: DS250DF230

尊敬的团队

我想在主页中搜索 DS250DF230EVM 的配置文件。 我无法搜索并下载该文件。

我可以从何处下载 SigCon architect 的配置文件?

此致、

KH Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在 EVM 用户指南的第2节中找到安装 SigCon architect 和添加 DS250DF230配置文件的说明。

    以下是用户指南的链接:

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的回答。 我阅读 随附的 PDF 文件。

    在第4页中、它位于以下句子中。

    2.从下载的文件中提取可执行文件(.EXE)并运行可执行文件。
    3.按照安装向导的说明安装 SigCon Architect。
    4.通过"特别说明"链接请求 DS250DF230配置文件的下载链接。 软件访问将会
    获得 TI MySecure 软件访问权限。
    5.从下载的文件中提取可执行文件(.EXE)并运行可执行文件。

    特别是、我在 SigCon architect 版本2.0.0.8的安装中找不到"特别说明"链接。

    您能否为我提供 DS250DF230EVM 的配置文件更新程序文件?

    此致、

    KH Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的 zip file.e2e.ti.com/.../DS250DF210_5F00_updater_5F00_V1p0p0p0.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您的问题得到了解答、请关闭此问题。