This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX202:max202idg4

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/845085/max202-max202idg4

器件型号:MAX202

能否移除电容器 C3 (PIN2-VCC)?

MAX202IDG4能否正常工作?

此致

Daniele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniele、您好!

    不、请不要这样做。 该电容器是器件电荷泵电路运行所必需的。 您可以在此处阅读更多相关信息:

    此致、

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我放置这个电容器、我在5V (VCC)上有噪声、这是 ADC 的电压基准、那么转换后的值是错误的。 如果我移除电容器、噪声将会降低、并且会产生噪声、这是可以的。 当然、RS232上的10V 不是很好、但它应该是令人愉快的。

    电容器为100nF 陶瓷电容器。 如果您有任何建议、我们将不胜感激

    此致

    Daniele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniele、

    您使用电容器观察到哪种噪声? 系统中的电源设计是什么类型? 您是否曾检查过噪声是否 与 充电周期相关? 我想知道瞬态电流变化是否会使电源不稳定。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniele、

    您对此问题是否有任何更新?  或者、您是否有机会查看 Hao 的问题?

    此致、
    最大