This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:AM26C31 AM26C32隔离式接口

Guru**** 2531350 points
Other Parts Discussed in Thread: AM26C31, AM26C32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/849131/am26c31-am26c31-am26c32-isolated-interface

器件型号:AM26C31
主题中讨论的其他器件: AM26C32

我需要在具有隔离接地的2个系统之间进行连接。

 是否可以在 AM26C31和 AM26C32之间使用隔离变压器?

要求是使用 多点连接来驱动4个 AM26C32器件。

AM26C31 --> 1:1脉冲变压器-->总线耦合器 CP3002 (1:1.4)-->总线--> 总线耦合器 CP3002 (1.4:1)--> 1:1脉冲变压器 AM26C32

信号频率为250kbps。

是否可以使用此配置?

与光电隔离器相比、该配置具有任何回退

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeesh、

    这是一个令人感兴趣的想法,但我担心难以为任何数据模式工作。  如果连续的"高"或"低"位串较长、则数据模式的频率成分会降低、并可能被耦合变压器阻止。  (如果帧传输之间存在任何"空闲"周期、也会出现这种情况。)  如果您能够通过以某种方式对数据进行编码来限制这一点、并且如果您能够找到支持足够低的最低频率的变压器、那么我相信这种方案可以起作用。

    此致、
    最大