This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD3E001:是否可以在 SPI 接口热插拔功能中使用 TPD3E001?

Guru**** 2812325 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD3E001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/849089/tpd3e001-can-tpd3e001-be-used-in-the-spi-interface-hot-swap-function

器件型号:TPD3E001

大家好、

我的客户正在开发以下电路。 它们使用2个多路复用器器件将一个 SPI 接口切换到2个连接器。 2个连接器将连接到一些外部模块、因此2个连接器需要能够承受热插拔。 因此、我认为我们最好在多路复用器和连接器之间添加一些 ESD 保护、以便在热插拔期间保护多路复用器件。 要求如下:

SPI 数据速率为10Mbps。

2.整个系统需要满足 IEC 接触8kV 和空气间隙15kV 的要求。 但这2个连接器不需要通过 IEC ESD 测试。 2个连接器只需承受交换方式。 因此、问题是、我们不知道在热插拔过程中将产生多少电流和电压。

那么、您对如何 保护多路复用器免受热插拔损坏有什么建议吗? TPD3E001是否是一个好选择? 谢谢。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此器件的额定值仅与数据表上的额定值一致。 我要说的是、热插拔事件与浪涌事件类似、但不完全相同、具体取决于您的设置。