This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:内部时钟发生器

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/845660/tusb4041i-internal-clock-generator

器件型号:TUSB4041I

大家好、团队、

我对 TUSB4041I 有疑问。

此部件需要一个24MHz 晶振(或外部时钟)作为参考时钟。  内部振荡器从24MHz 生成的时钟频率是多少?

USB2.0支持480Mbps。  因此 、我相信大约240MHz 的时钟是从该24MHz 时钟内部生成的、但数据表中没有这样的规格。

此致、

H. Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Someno、

    是的、没错。  内部时钟的问题是什么、用户不能修改或更改。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    这不是一个特殊问题。

    此查询要求使用此 IC 对产品进行 FCC 测试。

    此致、

    H.Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!