你(们)好
我的 CTM 在其系统中使用 TUSB8041
CTM CPU (LS1043a)连接到集线器芯片 TUSB8041 (使用 USB2.0协议)。 目前、板载内核(4.14)无法识别芯片。
当内核启动时、它获取连接到 TUSB8041的根集线器端口的状态、并且没有 PORT_CONNECTION 状态、这意味着集线器芯片没有与根集线器的匹配。
板载硬件上 USB 接口的 D+信号始终为低电平。 据估计、根集线器端口无法检测是否插入集线器芯片。
请参阅附加文件。
在硬件上、测量集线器侧的时钟和电源信号没有问题。
在内核正常识别和枚举集线器芯片之前、是否需要通过 SMBus 配置集线器芯片?
您可以检查 SCH 吗?

e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-P12_2D00_USB_5F00_HUB.pdfe2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-P12_2D00_USB_5F00_HUB.pdf