This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:I2C 总线缓冲器、其中 VCCA 和 VCCB 上电之间存在时间间隔?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/849052/tca9517-i2c-bus-buffer-where-there-is-time-interval-between-vcca-and-vccb-being-powered-up

器件型号:TCA9517

我的应用需要 i2c 总线缓冲器,其中 i2c 电路的一侧比另一侧早上电。  TCA9517是否可用作缓冲器、从而避免两个 i2c 电源域之间的漏电路径?

注意:我的 i2c 接口的两端都以相同的3V3电源工作、但两者不同时供电。两个电源之间会有延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karthik、

    是的、该器件可以这样使用。  该器件充当缓冲器、因此另一侧看不到上拉电流。  此外、当一侧未通电时(VCCA 或 VCCB 为0V)、器件将使其 SDA/SCL 输出驱动器保持禁用状态、直到电源电压达到特定阈值。  (有关详细信息、请参阅数据表中的第11节。)

    如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、
    最大