This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/DS90UB947-Q1:DS90UB947与 DS90UB948 I2C 通信

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/845772/compiler-ds90ub947-q1-ds90ub947-vs-ds90ub948-i2c-communicaiton

器件型号:DS90UB947-Q1

工具/软件:TI C/C++编译器

各位专家,您好!

DS90UB947和 DS90UB948存在一些 I2C 通信问题。

我们认为无法初始化 DS90UB947和 DS90UB948。

请提供初始寄存器设置代码。

我们的接口格式为"单端同轴"。

提前感谢

Sam Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    感谢您联系我们。

    请问您是否可以访问 UB947/ub948的寄存器?

    要启动 UB947/ub948之间的链路、一个选项是可以根据 d/s 说明(例如单 OpenLDI 或双路等)设置 MODE_SEL、可以在没有任何其他寄存器设置的情况下自动运行 UB947和 UB948之间的链路。

    此外、您还可以设置 I2C 直通模式以访问远程 I2C 器件、然后需要设置寄存器。 以启用直通。 要详细设置寄存器、请让我们知道如何使用 UB947和 UB948。 谢谢。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Steven

    感谢您的回复。

    我们将 PCB 电路设计为使用单端同轴模式。 (请参阅随附的 PCB 电路设计文件)

    下面是我的电路设计的方框图。

     " MCU => DS90UB948 =>DS90UB947 => I2C 器件(Sony 图像传感器)"

    从 DS90UB947接收数据的 DS90UB948是"双通道 FPD-Link III 输入"、"单链路 OpenLDI 输出"。

    问题1:是否可以使用 I2C 通信以单端同轴模式控制图像传感器(I2C 器件)?

    问题2:如果是,请提供初始设置寄存器代码?

    问题3:如果我们的 PCB 电路设计有问题,请告诉我我们必须更改什么?

    e2e.ti.com/.../947_2D00_948-schematics.pptx

    谢谢、此致

    Sam Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kim、

    请查看以下评论:

    问题1:是否可以使用 I2C 通信以单端同轴模式控制图像传感器(I2C 器件)?

    TI:是的、可以。

    问题2:如果是,请提供初始设置寄存器代码?

    TI:请参阅应用。 请注意、在通过 FPD-Link 的 I2C 上、您可以了解它的工作原理和设置方法(直通和从 ID /从别名 ID 等)

    问题3:如果我们的 PCB 电路设计有问题,请告诉我我们必须更改什么?

    TI:请根据加电序列请求跟踪 d/s 设计,而且 MODE_SEL 引脚设置是根据您的系统请求进行的,您可以按照 d/s 设计指南进行操作。 关于 sch.、UB949F 的 C74/C80可替换为47nF 电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    施俊强、您好

    感谢您的帮助。  

    您对我们的开发项目非常有帮助。

    我认为这是我对这个项目的最后一个问题。

    我们使用的是 Sony 的 IMX273图像传感器。  它向 DS90UB947发送低压 LVDS 信号、如下所示。

    "IMX273 => DS90UB947 => DS90UB948

    当我们首次开始开发我们的系统时、我们认为 Sony IMX273 (LVDS)可与 DS90UB947 (Open LDI)竞争。

    但是、我们开始认为它可能不具有竞争力。 我附加了 Sony IMX273的 LVDS 规格。

    请查看并告诉我 Sony IMX273 (LVDS)是否与 DS90UB947 (Open LDI)竞争。

    感谢您访问 advance.e2e.ti.com/.../Sony-IMX273-LVDS-Specification.pptx 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sangwok、

    IMX273中的 LVDS 格式与947 (Open LDI)不兼容。 OpenLDI 使用的时钟是数据线频率的1/7、但 IMX273看起来像使用与数据频率相同的时钟(subLVDS)。

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kim

    此外、信号映射在其 I/f 中也不是标准的

    此致、

    Steven