This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET4201LD:ONET4201LD

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET4201PA, ONET4201LD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/848409/onet4201ld-onet4201ld

器件型号:ONET4201LD
Thread 中讨论的其他器件:ONET4201PA

我不熟悉 DFB 和 FP 激光设计。 我正在设计类似 SFP 的产品。 您是否有任何使用 ONET4201LD 和 ONET4201PA 的参考设计? 在 RX 侧、我将使用 PD。 它适用于速率为1.25Gbps 的以太网应用。 有什么建议吗? 是、除了使用不是可选选项的现有 SFP。 我有一个需要新设计的定制外形。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ONET4201LD 和 ONET4201PA 与您将要使用的激光器或接收器(ROSA)紧密耦合。 目前、我们没有这两款器件的参考设计。 建议遵循应用示例、如 ONET4201LD 数据表图24中所示。

    此致、Nasser