This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:TPS65988内部使用的电压增强电路

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/848719/tps65988-voltage-enhancement-circuit-used-inside-tps65988

器件型号:TPS65988

对于我们的应用、我们需要知道 IC TPS65988中是否使用了任何电压增强电路。 我们 的产品认证所需的这些信息。  

如方框图中所述、N 沟道 MOSFET 在内部用于 PP_HV1和 PP_HV2线路、以切换 VBUS 的电源。 VBUS 电源电压范围为5V 至20V。 对于我们的应用、VBUS 将始终为5V。

由于使用了 N 沟道 MOSFET、因此栅极电压将高于源极电压。

  1. 因此、如果 VBUS 是5V、那么 MOSFET 的栅极电压是多少。 我想知道 IC 内部增强型电压的振幅。

  2. IC 内部是否使用基于电感器的电路来生成高电压栅极驱动、或者是通过升压电容器实现的?  

    3.  请发送用于为 MOSFET PP_HV1内部生成栅极驱动电压的电路块?

    4. 如果 IC 内部出现故障,IC 的 Vbus1引脚上可能会出现什么最大电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guruprasad、

    对于您的第一个问题、我们通常不会共享进入我们器件的内部 IP。

    对于问题4、如果您将我们的器件保持在建议的工作条件下、则器件和内部电源路径不会失败。

    希望这有助于回答您的问题。