This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:在 CDR 失锁时禁用输出

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610, DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/848603/ds280df810-disable-output-when-cdr-loss-of-lock

器件型号:DS280DF810
主题中讨论的其他器件:DS125DF1610

您好!

当 CDR 失锁时、DS280DF810和 DS125DF1610是否会禁用输出? 客户希望确认输出端是否存在任何噪声或原始数据。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于这两个重定时器、默认设置是在 CDR 失锁时使输出静音。 在这种情况下、不会有任何噪声或原始数据输出。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师