This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321AI:TUSB321AI:UFP 配置

Guru**** 2891180 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212, TUSB321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/846116/tusb321ai-tusb321ai-ufp-configuration

器件型号:TUSB321AI
主题中讨论的其他器件:HD3SS3212TUSB321

尊敬的 Brian:

您能否查看我通过电子邮件向您发送的 UBS UFP 原理图?

此致、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我没有收到、您可以再发送一次吗? 或仅在 E2E 上发送私人消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    E2E 发送私人消息。

    BR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对 UFP 应用的评论:

    1:HD3SS3212缺少交流电容、通常在 TX 引脚上靠近 Type-C 连接器。

    2:对于 TUSB321、 VDD 首选单独电源、如 VSYS。

    3:Out1/Out2是否连接到1.8V IO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian:

    1) 1) 我们有 TX 电容、C338、C339、C442、C443、或者我弄错了?

    首先是连接器-> ESD 二极管-> CMC -> TX 电容器->多路复用器 HD3SS3212

    2) 2)如果整个系统仅由 VBUS 供电、 TUSB321会将其作为器件自行提供、以便主机在 VBUS 上提供5V 电压、该怎么办?

    3)是的、OUT1/OU2连接到处理器上的1.8V 逻辑。

    此致、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我没有看到这些交流电容器。

    对于 UFP,可以将 Vbus 用作 VDD 电源,但对于 DFP,您必须将 Vbus 和 VDD 分开,因为您需要 在 VDD 打开时控制 Vbus。