This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9546A:

Guru**** 2928790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/848436/tca9546a

器件型号:TCA9546A

大家好、  

该部件是用作缓冲器还是仅用作开关。 我想知道我们是否需要在链上放置 I2C 缓冲器以符合<400pF 的要求。  

数据表显示、允许的最大容性负载为400pF、只需确保!

谢谢、

Bahram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bahram:

    该器件充当开关而不是缓冲器。  也就是说、它在任何有源通道之间传导"低"电平、而不是通过下拉驱动器自身驱动"低"电平。  因此、您需要注意所有有源通道上累积的总电容。  对于负载大于400pF 的应用、最好使用缓冲解决方案。

    供参考、我们提供了一种新的设计工具、用于根据主器件和从器件属性以及电容负载推荐 I2C 开关/缓冲器器件。  您可以在以下位置找到它: https://dev.ti.com/gallery/view/I2CDesigner/i2c-designer/ver/1.0.0/。  在这种情况下可能会很有用。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Max。
    Bahram