This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3412A:HD3SS3412A 是双向的吗?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3202, HD3SS3412A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/848630/hd3ss3412a-is-hd3ss3412a-bi-directional

器件型号:HD3SS3412A
主题中讨论的其他器件:HD3SS3202

您好!

HD3SS3412A 是否是双向模拟开关?  HD3SS3202呢?  HD3SS3412A 是否支持 CML 和 LVPECL?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     HD3SS3412A 和 HD3SS3202是 双向模拟开关。

    它应与 CML 和 LVPECL 配合使用、但应确保公共 Mdoe 电压低于2V。