This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I-Q1:TUSB4041I-Q1:不使用 EEPROM、电路设置

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/848601/tusb4041i-q1-tusb4041i-q1-not-use-eeprom-circuit-setting

器件型号:TUSB4041I-Q1

尊敬的先生:

我使用 TUSB4041I-Q1进行了客户设计、但不使用 EEPROM (如独立 EEPROM)。

那么、我将"Floating by below PIN"列表设置为"Floating by below PIN"、它是正确的吗 那么正常工作吗?

SCL / SMBCLK (PIN6)、 SDA / SMBAT (PIN5)、 SMBUSz (PIN7)、 PWRCTL_POL (PIN9)、 成组/ SMBA2 / HS_UP (PIN10)、 全 PWRMGMTz / SMBA (PIN8)、 AUTOENz /HS_SUSPEND (PIN13)

请仔细阅读并提供建议。

谢谢!

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    是的、这应该可以。  您可能需要根据所使用的任何电源开关的极性(高电平有效/低电平有效)调整 PWRCTL_POL、但其他所有开关都应按原样工作。

    此致、

    JMMN