This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS6126:USB 无源开关配置

Guru**** 2929990 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS6126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/846887/hd3ss6126-configuration-of-usb-passive-switch

器件型号:HD3SS6126

您好、请参阅以下配置、我希望使用 USB 无源开关。我希望将主机 PC 的两个 USB 端口连接到第一个 HD3SS6126的两个输入  、并将同一主机 PC 的另两个 USB 端口连接到第二 个 HD3SS6126的输入。公共输出 连接到 第三 个 HD3SS6126的两个输入。输出公共端子连接到 USB 闪存驱动器。

配置是否正常、如果可以、请告诉我数据传输速率是否会下降。

其他查询

1。

 HD3SS6126 OUT 引脚的默认阻抗状态(高/低)是多少。需要知道该状态才能确保连接的互连序列(请参阅第二幅图像)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否计划在 HD3SS6126的输入和输出端都安装连接器?  

    HD3SS6126是无源开关、如果您计划在输入和输出端都使用连接器、并且最大长度的电缆在输入和输出端都连接、则总电缆长度将超过 USB-IF 最大电缆长度要求。 最好在输入端或输出端插入插头、以免超出最大电缆长度要求。

    即使在输入端或输出端使用插头、您仍可能需要在 HD3SS216的输出端使用转接驱动器来补偿级联两个 HD3SS6126和电路板走线导致的损耗。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:图片1应该起作用。 如果布线过长、USB3可能会降至 USB2、因此最好在第3个6126之后使用 USB3转接驱动器。

    2:阻抗状态取决于什么是 USB 状态。 在正常 USB 数据传输中、USB3为50欧姆单端、USB2 HS 为45欧姆单端。

    3:您能为图2解释更多吗?您要做的是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复。

    我计划将一根 USB 延长电缆(3米)从 DUT 的 USB 端口连接到  HD3SS6126的输入端、输出端连接到 USB 笔驱动器/闪存驱动器。

    好的、我应该在第三 个 HD3SS216的输出端连接一个 USB 3.0转接驱动器。

    我还询问了 HD3SS216输出端子的引脚阻抗详情,如图2所示。

    对于图2、我希望连接六个  HD3SS216的所有输出、并将其端接至单个连接器以连接 USB 笔驱动器/闪存驱动器。

    所有(六个) HD3SS216的输入都通过电缆连接到六个 DUT 的 USB 连接器。一次只启用一个 DUT 的 USB 连接。我在 HD3SS216的引脚说明中看不到任何内部上拉/下拉。 希望您得到我的电路情形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、脑

    感谢您的回复。

    3:您能为图2解释更多吗?您要做的是什么?

     

    我希望通过  一个控制信号打开/关闭六个 DUT 的 USB 端口、并且一次只将 一个 DUT 的 USB 信号传递到一个 USB 闪存驱动器/笔驱动器。

    场景:  

    所有(六个) HD3SS216的输入都通过 USB 电缆连接到六个 DUT 的 USB 连接器。 HD3SS216的开/关是通过微控制器进行控制的。  一次只启用一个 DUT 的 USB 连接。我在 HD3SS216的引脚说明中看不到任何内部上拉/下拉。 希望您能看到我的电路情况。如果我直接将六  个 HD3SS216的输出端子短路,当我切换一个无源开关而关闭其它开关时,是否会出现任何故障/短路情况。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HD3SS6126是一个 FET 开关、当不使用时、输入/输出为高阻态、没有内部上拉/下拉。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David、

    能否使用所附第二幅图像中显示的六个 HD3SS6126配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不能、您无法共享第二个图像中所示的 USB3.0总线、因为这会导致信号完整性问题。

    谢谢

    David