This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD33:R 引脚输出电压

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/848681/sn65hvd33-r-pins-output-voltage

器件型号:SN65HVD33

您好!  

我使用 SN65HVD33RHLR 器件作为 RS422收发器、但我对电压电平范围有一些疑问。

对于 D 引脚、我可以在数据表中检查工作电压值是否为2V 至 VCC、但我不知道输出 R 的电压电平

我想将器件连接到 UART 信号以2V5为基准的微处理器。 对于传输、我看到这个电平是足够的、但我希望输出 R 是否可以直接连接到微处理器中的接收端。

我看不到收发器中的电压基准是多少。 可以将 R 引脚上拉电阻器连接到2V5而不是 VCC、以实现通信?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 R 引脚输出"高"电平时、它将输出拉至 VCC。  由于输出缓冲器中存在一些电压损耗、实际电压通常会比 VCC 小一点。  在最坏的情况下(最大输出电流为8mA、VCC 处于最低建议电平等)、最小输出电平将为2.4V。 不过、最大电平可视为 VCC。

    只需将电压从外部上拉至2.5V 将无效。  但是、您可以在线路上使用二极管来阻止更高电压输出进入您的 UART。  下面是一个示例电路:

    此致、
    最大