This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1781:电压降额

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1781

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/848594/sn65hvd1781-voltage-derating

器件型号:SN65HVD1781

SN65HVD1781输入引脚 DE / D / RE / R 上的电压降额如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    这些引脚支持-0.3V 至 VCC + 0.3V 的绝对最大电压范围

    此致、
    最大