This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD01:关于 SN65HVD01电源

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/848614/sn65hvd01-about-sn65hvd01-power-supply

器件型号:SN65HVD01

尊敬的支持团队:

客户正在使用 SN65HVD01、 需要 与您进行仔细检查:tks!

 VL=1.8V、VCC=3.3V、当 VL=1.8V 出现时、但 Vcc 3.3V 未供电、即 Vcc=0V、是否会导致损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vera、

    否、这种情况不应导致器件损坏。  不过、请注意、RS-485通信将在两个电源轨都存在之前无法正常工作。

    此致、
    最大