This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:一些油炸玉米饼

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/844808/sn65dsi86-some-quesitons

器件型号:SN65DSI86

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们有一个问题需要您的支持。

 

我们将 TI SN65DSI86的 IC 用于 DSI 转 DP、并检查规格、了解 PLL 有两种使用方法。

  1. 振荡器连接器 REFCLK 并由 I2C 或 GPIO 进行设置
  2. 将 DACP / N 馈送到、而不是 REFCLK。

 

如果我想使用 DACP / N 的第二种方法、您有没有任何建议可以向我们提出。

是否有任何设置需要软件支持?

原理图如下所示

e2e.ti.com/.../DSI86.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shu-Cheng

    请注意使用 DACP 作为时钟源时的限制。

    当使用 REFCLK 作为时钟源时、支持任何 DSI 时钟频率、但如果时钟源是 DSI A 时钟、则所需的 DSI 时钟频率将需要更改为 DSI86支持的频率。 在此模式下运行时、可使用以下任一 DSI A 时钟频率:384MHz、416MHz、460.8MHz、468MHz 或486MHz。  

    电路原理图

    您是否交流耦合了 eDP 接口、包括主链路和 AUX 通道?

    您有一个标记 为 eDP3P 的信号、这是否是拼写错误?

    您可能需要在 EN 引脚上添加一个电容、请参阅第8.4.1节。

    请选择将 TEST2上拉至 VCCIO

    您可能需要为 GPIO 引脚提供上拉选项。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复。

    我设计了 TI 显示解决方案、一个是 TI_SN65DSI84ZQER、另一个是 TI_SN65DSI86ZQER。

    请帮助我确保原理图正确。

    红色的词是我的回复。

    原理图:

    e2e.ti.com/.../MINI-DS.pdf

     

    您是否交流耦合了 eDP 接口、包括主链路和 AUX 通道?

    这是模块板、交流耦合设计为载板。

    您有一个标记为 eDP3P 的信号、这是否是拼写错误?

    是的、我输入了错误的词语、谢谢。

    您可能需要在 EN 引脚上添加一个电容、请参阅第8.4.1节。

    我使用系统复位引脚连接 EN、在查看章节时、我们需要确保 VCC 在 EN 释放之前稳定上升。

    请选择将 TEST2上拉至 VCCIO

    根据描述、TEST2上拉为高电平用于内部测试。

    为什么要我将该引脚拉至高电平?

     您可能需要为 GPIO 引脚提供上拉选项。

    我更改 GPIO 以进行配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shu-Cheng

    请确保 SCL 和 SDA 上具有用于 I2C 通信的上拉电阻。

    2.需要将 test2拉为高电平,以便 SW 禁用不支持 ASSR 的面板。

    3.请确保 AUX 为交流耦合、DP 需要上拉/下拉、eDP 可选

    4. DSI84和 DSI86 ADDR 均已拉至 GND、这意味着它们将共享相同的 I2C 地址、这是打算吗?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、舒成

    对于 DSI84、请注意 VCORE 是输出而不是输入。 即、不应将电压源连接到此引脚。 此外、为什么只有 LVDS 通道 A 上有0r 电阻器、而不是 LVDS 通道 B 上有0r 电阻器?  

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复。

    对于 DSI84问题、我在通道 A 中添加了0r、以便与 DSI 输出协同布局。 您可以在 MIPI_DSI 和通道 A 之间找到0r