This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:将说明从 DP83867IS 翻转至 DP83867IR

Guru**** 2752855 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS, DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/848211/dp83867ir-roll-over-descripition-from-dp83867is-to-dp83867ir

器件型号:DP83867IR
主题中讨论的其他器件:DP83867IS

大家好、

我的客户以前是使用 DP83867IS/CS 进行设计的、现在他终于想使用 DP83867IR 了。

与 SGMII 版本相比、他的原理图和布局中是否需要考虑任何因素?

是否可能有一个汇总文档?

此致、

Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marion、

    没有滚动文档。 DP83867IR 不支持 SGMII。 IR 48引脚版本可直接替换为 IS、但需要将 MAC 接口连接从 SGMII 更改为 RGMII。  

    谢谢、

    Nikhil