This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:请求设计审查与放大器;检查配置。

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/847882/tdp142-request-a-design-review-check-a-configuration

器件型号:TDP142

你好

我申请 TDP142的设计审查。


我检查下面的配置

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易:

      我们将很快审核并提供反馈。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    您可以参考此原理图检查清单来查看您的设计: https://www.ti.com/lit/an/slla463/slla463.pdf 

    我建议 在 VCC 上使用大容量4.7uF 或更大容量的电容器。 此外、DPEN/HPDIN 上的电阻应为10k。  

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好   

    感谢您的支持。

    如果 DPEN / HPDIN 的电阻为0r、是否不起作用?
    请求审查的原因是、如果上述配置未连接、则在移除 TDP142时建立连接。
    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    该电阻器更用于电流限制。

    如果您遇到器件问题、可参考此常见问题解答以帮助进行调试: https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/807658

    此致、

    I.K.