This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E02B04:此器件是否支持2.5G LAN MDI?

Guru**** 2542940 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD4E02B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/848134/tpd4e02b04-does-this-device-can-support-2-5g-lan-mdi

器件型号:TPD4E02B04

您好、专家、

您能否帮助检查 TPD4E02B04是否支持2.5G LAN MDI 信号?

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MDI 信号是5V 还是3.3V? 该器件适用于3.3V 信号线路、但可支持该信号速度