This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:IRQ 引脚定义问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/848358/sn65dsi86-questions-for-the-irq-pin-define

器件型号:SN65DSI86

您好、专家、

下面我对 SN65DSI86的 IRQ 引脚有一些问题。 请帮助您检查它。

  1. 目的是 IRQ、我只知道这是中断信号、没有针对这个引脚功能和用途的更详细的说明。
  2. 如果未使用它、该怎么办?
  3. 如果必须使用、默认设置是什么? PU 或 PD?

谢谢、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记

    请参阅寄存器0xE0h。  

    默认情况下、IRQ 处于高阻抗状态、因此无需外部上拉或下拉。

    当 IRQ_EN 被启用时、当寄存器0xF0-F5中的一个位置位时、它将被驱动为高电平、而相应的 IRQ_EN 位也被置位。

    谢谢

    David