This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SCANSTA112:TRANS 引脚

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: SCANSTA112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/847974/scansta112-trans-pin

器件型号:SCANSTA112

您好!


我有一个具有 SCANSTA112的电路板、其 TRANS 引脚通过1KOhm 电阻器连接到 GND。

我能否通过 CONTROLSET 寄存器临时验证此引脚(以进入透明模式)?
如果我这么做、是否存在损坏 SCANSTA112的风险?

提前感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅此应用手册 :http://www.ti.com/lit/an/snla055h/snla055h.pdf

    通过发出 CONTROLSEL 指令、可以按照与 LSP 选择寄存器相同的方式修改控制寄存器。 控制寄存器中的某些位、例如 TRANS 位、根据 SCANSTA112输入引脚上的值在加电或复位时采用默认值(请参阅表4)。 当 SCANSTA112处于拼接器正常模式时、将控制寄存器中的 TRANS 位设置为1将导致它进入拼接器全透明模式。

    谢谢

    David