This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:SN75DP130转接驱动器链路协商在低温情况下(0°C)失败

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/848271/sn75dp130-sn75dp130-redriver-link-training-fail-at-low-temperature-situation-0-c

器件型号:SN75DP130

大家好、

我的客户使用我们的 DP 转接驱动器(SN75DP130)设计了他们的产品。

他们在 室温为0°C 的环境下测试了整个产品、并且存在链路训练问题。

当客户读取到0  °C 时、DPCD 寄存器 training 通道设置  将与室温不同。

而且、它将引发从主机到器件端的 DP 信号传输失败。

他们还使用 我们的 SN75DP130在之前的设计中使用相同的主机和 器件进行了测试、但未显示此行为。

它可以正常点亮显示器。

您是否有调试方向? 我们怀疑布局问题。 您是否认为它会在  0°C 时引起这种故障?

请使用以下链接下载原理图和布局。  

txn.box.com/.../iw23wkxel7zzv9mpw8q4jazexmxt1wfx

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图/布局的链接似乎已断开、请重新发送链接吗?

    当客户读取到0  °C 时、DPCD 寄存器 training 通道设置  将与室温不同。

    室温的摆幅和预加重设置是什么? 0C 的摆幅和预加重设置是什么? 它们基本上是否会看到最大 摆幅和预加重的链路训练失败? 如果是、如果连接训练切换到较短的电缆、是否通过?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    从我的存储器中、其结果如下所示。 同时向客户询问它的确切价值。  

    室温的摆幅和预加重设置:2级15dB

    0C:电平0 0dB 的摆幅和预加重设置

    抱歉。 您可以直接尝试以下链接吗? 我想 e2e 的超链接上有一些问题。 谢谢。

    txn.box.com/.../iw23wkxel7zzv9mpw8q4jazexmxt1wfx

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从原理图中可以看到、DP130处于 AUX 监测模式、不会在源设备和接收设备之间传输 AUX 流量。 它们是否有一个可以监控源设备和接收设备之间的 AUX 流量的 AUX 监视器?  

    如果0C 的摆幅和预加重设置为0级、则问题是灌电流仅请求0级还是灌电流请求0级以外的电平、但 DP130未正确解码 AUX 流量。 当我们查看 AUX 流量时、我们可以回答这个问题。

    当它们将温度冷却至0C 时、它们是否仅冷却 DP130或整个板? 当他们将温度冷却到0C 时、是否再次尝试拔下/插入电缆?

    谢谢

    David