This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:SN65DSI86 PLL 解锁问题

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/846730/sn65dsi86-questions-for-sn65dsi86-pll-unlock-issue

器件型号:SN65DSI86

各位专家、您好!

我们的客户正在使用 SN65DSI86、发现它将在寄存器初始化后报告 PLL 解锁问题、您能在这里帮助检查什么问题吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔

    它们使用的是 REFCLK 还是 DSI_CLK? 时钟频率是多少? 它们是否通过物理方式测量时钟输入以验证 DSI86输入端是否存在正确的时钟?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复。 客户在其应用中使用 DSI_CLK、我们将要求他们首先仔细检查频率和质量。 顺便说一下、他们 在下面也遇到了启动半自动链接培训问题、您能否帮助检查可能的原因?

    1. 有时0x96寄存器配置为0x09、快速链路训练可以成功、有些面板可以工作。
    2. 有时 、将0x96寄存器配置为0x0A、自动链路训练可成功、某些面板可正常工作。
    3. 有时、无论0x96寄存器配置为0x09或0x0A、任何面板都无法工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacky

    请参阅第8.4.5.7节、了解 DP 主链路培训的不同之处。  

    可能有多个因素会导致该面板无法通过链路训练。 是否可以针对故障情况将寄存器0xF0h 转储到0xF8h?

    谢谢

    David