This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3412:支持电流(IDD)

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/845680/hd3ss3412-suppy-current-idd

器件型号:HD3SS3412

您好!

数据表指定 HD3SS3412的典型电源电流为4.7mA、而 TI.com 参数搜索结果为3.6uA。 数据表中是否有错误? 4.7mA 感觉对于无源开关而言相当高。

谢谢!

Rgds、

Juha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据电源数据、4.7ma 应该是对的。 您在哪里找到了3.6ua 数据、可能是空闲电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能进一步解释一下吗? 根据 DS、最大功耗为4.4mW。 当使用3.6V 电源电压和最大 IDD 计算功率耗散时,我们有3.6V*6mA=21.6mW,这意味着它不匹配。

    HD3SS3412是无源开关、因此不会驱动终端电阻器。 所有电流都流向哪里?

    Rgds、

    Juha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、让我检查并确保它是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    典型 ICC 应为1.2ma、我们需要更新数据表。