This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:应用问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LAI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1169914/tusb320lai-application-questions

器件型号:TUSB320LAI

大家好、

请帮助回答以下问题

1.对于 ID/INT 引脚、如果需要 OTG、它是否必须连接到 AP/PMIC? 因为 CC 已经包含 DRP 配置逻辑。

2.对于 EN 引脚、 保持50ms 的目的是什么? 如果 EN 引脚和 VDD 一起启动会怎么样?  '如果由外部控制、则必须在 VDD 达到其有效电压电平后至少保持低电平50ms。:'

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.对于 EN 引脚、是否可以将电阻器连接到 GND?

    4.对于 VDD、为什么需要在25ms 内斜升?" 正电源电压。 VDD 必须在25ms 或更短时间内斜升"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.对于 ID/INT 引脚、如果需要 OTG、它是否必须连接到 AP/PMIC? 因为 CC 已经包含 DRP 配置逻辑。

    ***您 仍然需要读取 ID 引脚或 TUSB320LAI I2C 寄存器来了解 TUSB320LAI 的作用,无论它是被协商为 UFP 还是 DFP。

    2.对于 EN 引脚、 保持50ms 的目的是什么? 如果 EN 引脚和 VDD 一起启动会怎么样?  '如果由外部控制、则必须在 VDD 达到其有效电压电平后至少保持低电平50ms。:'

    EN 引脚保持低电平50ms、以确保存在有效复位。 如果 VDD 和 EN 一起启动、则可能没有有效的复位。

    3.对于 EN 引脚、是否可以将电阻器连接到 GND?

    *** EN 连接至 GND 将禁用 TUSB320LAI。

    4.对于 VDD、为什么需要在25ms 内斜升?" 正电源电压。 VDD 必须在25ms 或更短时间内斜升"

    *** 这是某些未失效防护的引脚的要求。

    谢谢

    David