This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS31-EP:AM26LV31的替代产品?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS31-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1170405/sn65lvds31-ep-alternative-to-am26lv31

器件型号:SN65LVDS31-EP

您好、E2E 专家、

你好。

我发现 SN65LVDS31-EP 涵盖了温度范围(-55'C 至125'C)、可在3.3V 额定电压下工作。

 您是否看到此器件与原 AM26LV31ID 不兼容的任何原因?

 SN65LVDS31-EP 是否可用于替代 AM26LV31ID? 有什么区别?

提前感谢您的支持。

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    主要区别在于 SN65xx 器件中使用的协议是 LVDS、而 AM26xx 针对的是 RS-485/RS-422。 您将看到的差异之一是驱动强度与速度之间的关系。

    RS-485具有更高的输出差分电压(1.5V 与340mV)、这意味着该器件可在嘈杂环境中与更长的电缆长度配合使用、但代价是速度。 这在 LVDS 中是相反的。 查看规格、AM26xx 的最大信号速率仅为32Mbps、而 SN65器件的最大信号速率为400Mbps。

    确保系统能够读取来自 SN65xx 的低差分电压、并且驱动强度不是一个很大的因素。 使用具有较长电缆的 LVDS 会导致抖动。 下面、我添加了一份应用手册、该手册更详细。

    LVDS 驱动器和接收器的操作距离、速度有多远?

    此致、

    Josh