This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:TUSB211是否支持低速和全速?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB211, TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/847611/tusb211-is-tusb211-support-low-speed-and-full-speed

器件型号:TUSB211
主题中讨论的其他器件: TUSB212

你(们)好

       我们希望在系统中使用 USB 转接驱动器。 但我们仅支持 USB 低速和全速。

       TUSB211或212能否支持此功能(非高速480M)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB2xx 仅支持 USB2 HS、我们没有用于全速或低速的转接驱动器。 您是否确实需要全速或低速转接驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian

         感谢你的帮助。 PCB 迹线的长度为55cm。 我们可以使用 TUSB21x SUPPROT USB2.0。

          我们只担心连接器 USB1.1器件具有 副作用。

          

          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB21x 会旁路 USB 2.0总线上看到的所有 LS 和 FS 流量。 例如、请参阅 TUSB212数据表中的7.2功能方框图。