This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI810:转接驱动器部件不工作

Guru**** 2926590 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/847589/ds80pci810-re-driver-part-not-working

器件型号:DS80PCI810

我们已经制作了从 XMC 到 CPCI 串行的适配卡。 当我们移除 TI 器件并添加导线时、该卡看起来功能齐全。

我已经仔细查看了数据表3或4次、找不到任何我们出错的地方。 我不小心将 RES3引脚保持断开状态、但通过将其短接至隔壁的 EQA 引脚来解决该问题。 通过1K 电阻器接地。

信号的方向似乎良好。 我们使用引脚搭接模式、其值见所附的原理图。 该芯片处于3.3V 模式、我验证所有 VDD 电容器上都有2.5伏电压。

我真的没有想法、我们即将删除该部件。 请提供任何帮助。

提前感谢。

e2e.ti.com/.../pxie_2D00_xmc_2D00_rev_2D00_b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    1)。 当您添加电线和卡系统工作正常时、您能获得示波器快照吗?

    2)。 安装器件后、是否可以2.5G 等低速率运行并使用高阻抗差分示波器探头来检查输入和输出端的信号质量?

    3)。 注意到您的 RXDET 悬空、其中/PRSNT 通过1K 欧姆电阻接地。 当您运行这些测试时、器件的输出端是否有端接? 我想知道 RXDET 的输出端接是否符合预期的50 Ω。 您也可以手动进行 RX 检测、以便使用50欧姆示波器探针监测输出波形。

    您可以向我发送电子邮件、以便我们可以了解这一点。 这是我的电子邮件 :Nasser.mohammadi@ti.com 我认为我们需要沿信号路径探测信号、以查看信号丢失或损坏的位置。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题与其中一个引脚未正确偏置有关。 如需将来参考、请使用以下设置:

    PWDN = 0

    RXDET =悬空

    RESEVERED1 =悬空

    RESERVED2 = 0

    RESERVED3 = 0

    SD_TH =悬空

    VDD_SEL = 0表示3.3V VIN 运行

    VDD_SEL = 2.5V 外部稳压器运行时的悬空

    根据需要设置 EQ 和 VOD 以实现最佳信令、通常为:

    EQA = EQB =悬空或1

    VODA1/VODB1 = 0

    VODA0/VODB0 = 1  

    此致、Nasser