This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0397:功耗

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/846776/lmh0397-power-consumption

器件型号:LMH0397

您好!  

我的客户有疑问。

[问题]

在以下情况下使用时、您能告诉我功耗吗?

*使用 PRBS10测量、
* CDR 锁定为270 Mbps,(ASI)  
* OUT0±和 SDI_OUT±已启用、
*VOD =默认值,
*禁用 HEO/VEO 锁定监视器

此致、

Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kudo-San、

     在均衡器模式下、DVB-ASI 的最大功耗为200mA、在电缆驱动器模式下为230mA。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San、

    感谢您的回答。

    该值的单位是[mA]吗? [MV]?

    此致、  

    Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kudo-San、

    我提到的数字以 mA 为单位。 您可以乘以2.5V (+5%)以获得以 mW 为单位的功耗。 请注意、完整数据表中提供了这些功耗数字。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San、

    感谢您的快速回复。
    我理解您的意见。

    ASI 的功耗是...

    EQ 模式下为500mW (200mA * 2.5V)

    CD 模式下为575mW (230mA * 2.5V)

    我最初的预期是 ASI 的功耗低于2.97Gbps、但结果却不是如此。

    感谢您的合作。

    此致、

    Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kudo-San、

    ASI 采用额外的滤波级、因此功率会更高。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San、

    感谢您的合作。

    我理解您的评论!

    此致、

    Kaede Kudo