This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:DP83822IF's 链接(6)

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/847853/dp83822if-dp83822if-s-link-6

器件型号:DP83822IF

您好!

请在明天之前告诉我以下内容。 设置为100BASE-FX。

目标时间是在复位释放后链接120ms。 该约束在150ms 后由 CPU 访问、因此链接必须在120ms 之前完成。 有什么方法可以做到这一点吗?

此外、如果可能的话、更好、在复位释放后是否有任何方法可以将连接时间缩短至大约20ms?  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    100BASE-FX 未定义最大链路建立时间、因此无法保证 DP83822符合此规范。

    谢谢、

    Nikhil