This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A-EP:封装/封装尺寸问题

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/847986/tfp401a-ep-package-footprint-dimensions-questions

器件型号:TFP401A-EP

团队、

  • 对于创建封装尺寸、特别是中心平面铜和阻焊层尺寸、确切的建议是什么?
  • 对于中心平面焊锡膏沉积物、对于4mil、5mil 和6mil 箔、具体建议的焊锡膏孔径是多少?
  • 从外围引线支脚底部到组件底部散热焊盘的确切尺寸(高度)是多少? 我知道组件上的散热垫嵌入到环氧中,从而使周围引线平面的高度增加。

我们正在尝试尽量减少后回流焊空洞。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    B.D、

    我不确定我是否有"确切"数据。

    但是、本应用手册旨在提供使用电源焊盘封装所需的信息。

    可通过此链接获取。

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水