This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT101:2.5V LVPECL 输出

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDT101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/847569/sn65lvdt101-2-5v-lvpecl-output

器件型号:SN65LVDT101

此部件输出2.5V LVPECL 吗? 如果是、我该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN65LVDT101的典型差分输出电压幅度为575mV、共模输出电压约为2V。 您应该检查这些是否在接收器的规格范围内。

    此致、

    I.K.