This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0303:75R 负载上的 SDO 输出下冲/振铃

Guru**** 2997140 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0303, LMH0397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/846994/lmh0303-sdo-output-undershoot-ringing-on-75r-load

器件型号:LMH0303
主题中讨论的其他器件: LMH0397

大家好、

我们使用 LMH0303将3G-SDI 100欧姆差分信号转换为75欧姆单端输出。

我们遇到了输出信号问题(眼图不良)。

首先、我们怀疑阻抗不匹配可能会产生这些问题、因此现在我们已从原始配置中删除了大部分输出组件(L-R)、并且两个输出上只保留一个简单的75R。

这是实际配置:

组件放置在电缆驱动器附近、走线较短。

这应该是 LMH030输出上的最佳阻抗匹配、但即使采用此配置、波形也会呈现振铃、从而在眼图中心产生下冲。

这种行为的原因可能是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 PCB 布局、指示已安装的组件和示波器探头接触点:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matteo、

    最好安装回损无源网络。 这可通过3GHz 带宽提供最佳阻抗匹配。

    安装回损网络后、最好进行回损测量、以确保其符合 SMPTE 要求。 此外、这还会检查无源或不完美的 PCB 布局。

    回顾您的 PCB 布局、我认为我们可以做出一些改进:

    1)。 探头信号:假设您具有75欧姆的受控阻抗、此焊盘可能会产生寄生效应、从而降低回损性能。 通常情况下、我们确保存在 void (这些焊盘下方没有 GND 或 VCC)。

    2)。 此外、我们将两个75 Ω 上拉电阻器彼此并联。 这可提供更好的磁平衡阻抗。   

    请附上注释 LMH0303EVM 回波损耗、输出眼图和 PCB 布局以供您参考。 此外、考虑使用另一个器件 LMH0397也可能是一个好主意、因为该器件只需要在输出端使用一个4.7uS 电容器(没有回损网络)。

    此致、Nassere2e.ti.com/.../6136.SD303_5F00_600137_2D00_002-REV_2D00_B.ZIP

    此致、Nasser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    如您所示、我们重新安装了回损网络、并在这种情况下进行了许多其他测量。

    我们离获得正确的输出信号还不远、因此我们希望在改进 PCB 的情况下、根据您的建议、它应该符合规格。

    感谢您的快速响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matteo、

    感谢您的更新。 我将继续并关闭该线程。 如果存在问题、请打开新问题。

    此致、Nasser