This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:我需要有关此问题的相同解决方案。

Guru**** 2930790 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/847649/tusb422-i-need-a-same-solutions-about-this-question

器件型号:TUSB422

你(们)好 我在这个问题上遇到了同样的问题。 链接如下所示。  

https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/702096?jktype=e2e

我还下载该文件。

USB Type-C 转 DP 软件狗固件

该文件具有太多的十六进制值、TUSB 中似乎不需要太多的寄存器值。

我应该在 TUSB 中使用该文件吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB422是 PD PHY、需要外部 MCU 才能正常运行。 链接的软件旨在与此类 MCU 配合使用、以实现应用的 PD 功能。