This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR210:10G SFP+ DAC 电缆是否支持7米长?

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100BR210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/847632/ds100br210-does-it-support-7-meters-length-for-10g-sfp-dac-cable

器件型号:DS100BR210

你(们)好

DS100BR210 是否支持10G SFP+ DAC 电缆长达7米?  需要考虑什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、落基、

    这取决于 DAC 电缆的插入损耗。 请注意数据表的表3。 这指定了5GHz 时的均衡器增益与均衡器增益。 我在网上搜索以查找 DAC 电缆插入损耗与频率的关系。 但是、我找不到该数据。 话虽如此、其他客户使用此电缆、DS100BR210具有高达30dB 的增益、因此我认为这应该是可行的。

    此致、Nasser。