This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75ALS192:关于 TSSOP

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75ALS192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/847604/sn75als192-about-tssop

器件型号:SN75ALS192

您好、E2E、

可以从距离订购 SN75ALS192的 TSSOP。 我是否可以有用于检查引脚分配的文档?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    据我所知、该产品仅提供 SO、SOIC 和 PDIP 封装。  您是否具有完整的可订购器件型号(即、包括任何封装后缀)?

    通常、数据表中记录了产品引脚排列和引脚1指示器的位置(链接: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn75als192.pdf)。

    最大