This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3122E:RS232传输"00"

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3122E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/846854/trs3122e-rs232-transfer-00

器件型号:TRS3122E

当 RS232通电时 、为什么输出传输字符"00"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、当 RS232模块通电时、传输数据为"0x00"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 TRS3122E 由输入端的空闲电压供电时、它将驱动 TX 线路上的恒定电压。 您是否正在尝试使用设备发送数据、并且在接收设备上未接收任何数据?

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

        您可能会误解我的描述。

        当 RS2322模块通电时、接收器件 自动接收到字符串"0x00"、但此字符串"0x00"不会被 RS232主动触发发送。

       上电后、当主动发送一些数据时、接收设备通常可以传输这些数据。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、RS232标准仅指定物理层。 由于数据解释可能因实施情况而异、因此仅知道控制器接收到的数据就很难知道收发器的行为方式。 您是否能够指定正在使用的通信格式? 8-N-1是 RS232常用的一种方法。

    当器件被禁用(/FORCEOFF = L)时、ROUT 引脚为高阻抗。 一旦器件被启用、它将根据总线的状态输出逻辑 H 或 L。 如果总线断开、它将输出恒定的逻辑高电平。 也可以将保持空闲时间>-3V 的线路解释为一个0的字符串。 这是否是您在0x00数据串上解释的内容?

    当它检测到 RIN1和 RIN2均为开路时、/INVALID 引脚也将输出逻辑低电平。 然后、当它在任一 RIN 引脚上检测到一个有效输入条件时、它将变为高电平。 您是否使用此引脚触发数据帧的开始?

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

     感谢您的支持。

    B&R