This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:DP83867IS:DP83867IS:电源定序。

Guru**** 2837210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/847516/dp83867is-dp83867is-dp83867is-power-sequencing

器件型号:DP83867IS

您好,

根据数据表时序图

 时钟应在功率斜坡之前可用

在数据表中显示的时序图中、在 VDD 电源轨斜升之前、应提供 XI 时钟。

有3个 VDD 轨、分别为1.8V、 2.5V、1V。 我们使用两个电源配置、VDDIO 为1.8V

在 VDD 之前、我了解 XI 时钟应该在最终 VDD 电源轨斜升之前可用。 请澄清。

谢谢、

迪维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divy、

    是的、如果在最后一个电源斜升之前时钟可用、PHY 应该在正常模式下运行。

    谢谢、

    Nikhil