This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD888:RS485中差分 A 和 B 的最大电流是多少

Guru**** 2969340 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/847324/sn65hvd888-what-is-the-maximum-current-in-differential-a-and-b-in-rs485

器件型号:SN65HVD888

 RS485中差分 A 和 B 的最大电流是多少、因为数据表中未提及该电流。

请保持不变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivangi、

    有关 每个引脚的最大电流负载、请参阅第6.4节(第4页)中的 IO 规格。 第13页的图15显示了等效 的驱动器原理图。 基本上、每对 P/N 都是独立工作的。 一个 P 侧的电流通过 另一个 N 侧流回接地。 我希望 这能回答你的问题。 如果您 对特定应用有疑问、 请告诉我。

    此致、

    Hao