This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD233:能否如下图所示使用收发器?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD233, SN65HVD234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/846359/sn65hvd233-can-i-use-the-transceiver-as-shown-in-the-attached-picture-below

器件型号:SN65HVD233
主题中讨论的其他器件: SN65HVD234

我想使用其中的三个收发器、并将它们的 CANH/CANL 引脚连接到三条不同的 CAN 总线。 然后、我要将三个收发器的 D 和 R 引脚多路复用为单路 D 和 R 输出、然后再将其传输到我的 CAN 控制器。 然后、我将通过 MCU 通过 LPK 功能来控制每个收发器。 所有三条 CAN 总线都将始终处于激活状态、但我只会选择使用 LPK 输出特定的总线数据以打开相关的收发器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adnan、

    当 SN65HVD233器件处于环回模式时、D 和 R 路径在内部保持有效。 在该配置中、如果两个器件处于该模式、它们都将把 R 线驱动到与 D 线相同的状态。 这会破坏其余器件尝试从 CAN 总线中继的任何信息、并且控制器将无法看到其发送的信息环回到 CAN 总线。
    我建议切换到具有启用/禁用功能的器件。 这将更有可能使有源器件能够驱动 RX 线上的数据、而不受无源收发器的干扰。
    SN65HVD234器件与 SN65HVD233属于同一系列、但具有 EN 特性。 但是、由于这是一个较旧的器件、因此我没有太多关于收发器控制器端在器件禁用时的行为方式的信息(上拉活动是我的主要问题)。 由于该器件 R 引脚上的驱动器是推挽式驱动器、因此在两个未激活的收发器的情况下、它们应该能够灌入足够的电流来控制线路、但如果在多路复用器配置中添加更多器件、这将变得更加困难。 如果这是一个问题、我建议使用具有 EN 功能和更多记录行为的较新器件、以满足您的需求。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的详细见解。 如果我错了、请纠正我的问题、我应该寻找一个具有 EN 功能的收发器。 更重要的是、应该通过切断双向通信来关闭驱动器和接收器? 在 TI 产品页面上、我发现三个具有关断模式的收发器将驱动器和接收器置于关断状态。 这就是它所说的"这是所有器件的最低功耗模式。 CAN 驱动器和接收器被关闭、并且无法进行双向 CAN 通信。 在此模式下、无法通过 CAN 总线接收远程唤醒请求。 在这种模式下,CAN 总线引脚被拉至 GND。"我将介绍 此收发 器。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adnan、

    是的、一种禁用接收器 R 引脚的方法对于共享同一条迹线和控制器输入至关重要。

    器件的驱动器部分的状态取决于收发器未激活时您愿意对 CAN 线路产生的影响。 如果仅当您的器件选择了特定收发器(该总线上没有其他器件尝试进行通信)时、CAN 线路上的通信才起重要作用、则将 CAN 总线拉至 GND 的总关断模式是正常的。 但是、如果您希望在未选择的 CAN 总线上继续进行外部通信、则驱动器应处于高阻抗状态。 这可以通过 EN 函数(如 SN65HVD234)或驱动接收状态(D 输入= H)来实现。 如果您还需要与这些器件的 D 引脚共享布线、则如果没有缓冲系统、D 引脚将无法停止禁用收发器的数据输入。

    但愿这对您有所帮助。 请告诉我、您是否希望得到更多澄清或器件建议。

    此致、
    Eric