This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100DF410:TX 上的交流耦合

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/847181/ds100df410-ac-coupling-on-tx

器件型号:DS100DF410

团队、

在数据表中、要求 TX 上必须进行交流耦合、但没有提到共模电压。 我的接收器具有内部交流耦合、但对输入共模电压和差分电压有限制。 您能告诉我没有交流耦合的共模是什么吗? 或者、我是否必须添加外部电容器、如果我们没有交流耦合电容器、会产生什么影响

此致

Syed Razeen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Syed、

    由于您的接收器已经具有交流耦合电容器、因此无需使用额外的交流耦合电容器。 通过在接收器侧进行交流耦合、可隔离 DS100DF410和接收器的共模电压。 因此、您无需担心共模电压设置。 请确保 DS100DF410的差分输出幅值在接收器要求的范围内。

    此致、Nasser