This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3411:焊接覆盖范围

Guru**** 2927100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/846043/hd3ss3411-soldering-coverage

器件型号:HD3SS3411

大家好、团队成员。

如应用手册所述、我们在下面提到了 TI 建议焊接覆盖率至少为50%。

http://www.ti.com/lit/an/slma002h/slma002h.pdf

如果是30%,您能给我们 RΘja?

客户的焊接覆盖率为30%、他们希望知道其热性能会发生多大变化。

如果是30%,RΘja 将是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我问一下、我们能否以30%的效率获得这些数据、可能需要几天的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Brian -San

    感谢您的合作。

    我等这个

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 该器件、焊盘主要用于电气接地。 因此、30%的覆盖范围可能不会影响热数据、但会由于接地不良而影响电气性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、周圣。

    我想知道您是否可以查看应用手册中的以下陈述。

    即使在上述应用手册中,您是否想说30%不是影响热性能的因素?

    对于电气参数,我想请您了解更多细节,以了解哪个参数会受到影响。

    我将向客户介绍30%焊点面积对影响参数的影响是否可以接受。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从热图中可以看出、30%和50%之间的差异很小。

    对于电气性能、如果 器件 没有接地牢固、则抖动、VOD、眼图等信号完整性都会受到影响。 可能会导致功能故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    让我将其提供给客户、以了解他们对它的看法。

    我将询问客户是否有更多请求。

    Masa